This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:单端 RFOUT

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/836011/lmx2594-single-end-rfout

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04616

你(们)好

我可以发送单个端 RFout 吗? (RFoutAP)

我需要对左侧 RFOUT 做什么? (RFoutAM、 RFoutBM 和 RFoutBP)

我的 RFOUT 频率5760MHz

240MHz 的 OSC (来自 LMK04616 HSDS 4/8mA)

 

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    是的、您可以执行单端操作。  请为每个输出 P 和 N 使用相同的输出上拉类型。 对于未使用的输出、请在电容器放置50欧姆端接后进行。  请参阅数据表的第8.1.4节。

    73、
    Timothy