This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:用于 LMK04826的 PLLatinum Sim 模型

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835239/lmk04826-pllatinum-sim-model-for-lmk04826

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

我的客户有请求。

[请求]

如果您有、请为我提供 LMK04826 PLL2的 PLLatinum Sim 模型。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    遗憾的是、我们目前没有 LMK04826 PLLatinum Sim 模型。

    目前、最好使用 LMK04828并修改 VCO 增益和 VCO 相位噪声数值。

    我们确实希望今后能增加对这一点的支持。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的快速响应。

    好的、我理解了您的意见。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsunaga-san、您好!

    我们正在研究 PLLatinumSim 的更新、其中包括一些新的 LMK 器件、并在 UI 中添加了一些错误修复。 我现在可以为您提供具有 LMK04826模型的数据库的工作副本。 获取.dat 文件并将其复制到 PLLatinum Sim 的安装目录中(覆盖现有.dat 文件)。

    e2e.ti.com/.../PLLatinumSimDevices.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您提供更多信息并为我提供随附的文件。

    我可以选择 LMK04826B。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga