This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:无法读回寄存器

Guru**** 2584505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1170137/lmx2820-having-trouble-reading-back-registers

器件型号:LMX2820
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

另一篇 LMX2820文章建议对 LMX2594上的 SPI 控制进行建模。  CIP 具有寄存器字段、可将 MUXout 引脚控制为 LockDetect 或 SPI 读回。  LX2820没有这种控制。  当我们向芯片发出读取命令时、MUXout 线永远不会切换(即-无回读)。  启用回读是否需要寄存器映射中未包含的特定寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    LMX2820中有一个专用的锁定检测引脚、MUXOUT 引脚用于仅读回寄存器。  

    LMX2820的寄存器映射不同于 LMX2594、我们无法在 LMX2820上使用 LMX2594软件。 LMX2820寄存器信息可从以下位置获取: https://www.ti.com/lit/pdf/snau251

    尽管寄存器映射不同、但 SPI 协议相同。 即、MSB = R/W、ADDR = 7位、后跟16位数据。 时序要求与 LMX2594相同。