This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:驱动程序安装问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CLOCKPRO, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169622/cdcel9xxprogevm-driver-installation-problem

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件: CLOCKPROTUSB3410

我正在尝试设置新的 CDCEL9XXPROGEVM

我正在使用 Windows 7计算机。

我运行时钟生成器软件、收到一条消息、表示我需要数字签名器驱动程序。

有一个我可以使用的吗?

谢谢

Dave R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    一段时间以来、我们无法更新 ClockPro、因此捆绑的驱动程序软件已过时。

    我将提供两个可能的建议:

    • 安装最新的 TUSB3410驱动程序堆栈。 我从未在 W7机器上尝试过这种方法、因此我不知道它是否可以工作。 我在我的 W10机器上尝试了这种方法、但没有收到任何驾驶员签名警告、因此我怀疑它可能起作用、但我也没有 CDCEL9XXPROGEVM 可用于测试。
      • 最新的虚拟 COM 端口驱动程序可在 https://www.ti.com/product/TUSB3410#software-development 上找到
      • 安装虚拟 COM 端口驱动程序。 它应安装到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TUSB3410 Driver。
      • ClockPro 默认安装在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\ClockPro 中。 将以下文件从 TUSB3410驱动程序文件复制(覆盖)到 ClockPro\Drivers\ProgrammingEVM 路径中:
        • DIFxAPI.dll
        • Driver_Inst.exe
        • ump3410.cat
        • umpf3410.I51.
        • umpusbvista.sys
        • usbuart3410.inf
        • WdfCoInstaller01009.dll
      • 删除 ClockPro\Drivers\ProgrammingEVM 路径中的\i386和\AMD64文件夹。
      • 应用程序现在应该可以正常工作。
    • 如果这不起作用、另一个选项是禁用驱动程序签名验证-我建议仅在程序员应用程序需要运行时执行此操作、并且仅在 W7机器可以在其部署环境中容忍此配置的情况下执行此操作。  这还需要对 W7计算机进行大量控制、因此如果没有管理员访问权限或使用限制性组策略、则在公司部署中可能无法实现这种控制。
      • 以管理员身份登录或以管理员身份打开命令提示符。
      • 在命令提示符中 ,输入以下命令:
        • bcdedit.exe -设置收养 DDISABLE_integration_checks
        • bcdedit.exe -设置测试开启
      • 接下来、转到开始->运行->  gpedit.msc
        • 在 "用户配置->管理模板->系统->驱动程序安装->驱动程序代码签名"下、单击 "禁用"、然后 单击"确定"。

    如果第一种方法有效、请告诉我-我一直在尝试找到一种解决方法来使 ClockPro 和 CDCEL9XXPROGEVM 工作一段时间。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!