This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:TICS PRO 自动计算器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CDCE6214, LMX2572LP, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1168733/lmx2571-tics-pro-automatic-calculator

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: CDCE6214LMX2572LPLMK00105

您好!

我们的目标是获得时钟输出74.25MHz 和74.25/1.001=74.1758241758242MHz

74.25MHz 设置更简单、但另一个设置相当复杂。

 

随附 TICS Pro 结果。 它显示了 Fvco=4747.2527472528MHz

但是、手算结果在 TICS Pro 之间存在差异。

Fvco = FPD×预分频器×N 分频器×(Fnum/FDEN)

Fvco = 13.5×4×87×(1530225/16777215)= 4284.989011

 

TICS Pro 上的位长度是否会导致精度限制?

我们如何从27MHz Fosc 获得74.1758241758242MHz 输出?

是否有自动分频器计算器?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mochizuki-San、

    N 分频器值= Nint+ Nfrac。 在本例中:

    Nint = 87

    Nfrac = 15302295/16777215

    N 分频器值= 87.9120879

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的及时回复、我明白了。

    实际上、我们正在努力更换 IDT 2ch 时钟发生器5V9885、但不需要分离频谱和 EEPROM 的功能、因此两个 LMX2571是可能的选择之一。

    但在 TICS Pro 上似乎没有自动分频器计算器、为请求的输出频率创建所有分频器设置是一项艰巨的任务。

    您是否有任何关于使用具有抖动清除功能器件的2通道时钟发生器的建议?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mochizuki-San、

    您是否需要 LVCMOS 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    3.3V CMOS 是处理器输入端口类型、但我们可以为1.8V CMOS 时钟输出添加电平转换器器件。

    最小输出时钟为27MHz、最大值小于150MHz、此时必须使用自动计算工具。

    我们能否从时钟器件选择工具中选择这样的器件?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mochizuki-San、

    CDCE6214是最佳器件、它支持1.8V LVCMOS 输出、并具有分数 PLL 以支持您的时钟频率。 遗憾的是、该器件的 TICS Pro 不支持自动频率计算。

    下一个最佳解决方案是 LMX2572LP、它是具有两个差分输出的分数 N 合成器。 您可能需要 LMK00105等时钟缓冲器将差分时钟转换为1.8V CMOS 时钟。 在 LMX2572LP TICS Pro 中、您可以键入所需的输出频率、该工具将为您计算 VCO 频率和分频器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、  

    非常感谢您的推荐。

    我们将研究这些器件。

    此致、

    Mochizuki