This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:有源环路滤波器运算放大器选择

Guru**** 2397345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169713/lmx2820-active-loop-filter-opamp-selection

器件型号:LMX2820

您好!

我正在使用 LMX2820设计从1-22.3GHz 生成 Tx 和 Rx LO。  我一直在使用 PLLatinum 并了解如何合理地使用它。  我已经确定了我的最佳环路滤波器配置和设计。  我觉得这个工具非常有用,但是它有一个看起来很重要的空白--它没有关于有源滤波器中运算放大器的特性或品牌和模型的建议。  

在需要1-22.3GHz 高质量输出的 LMX2820有源 A 型或 B 型环路滤波器中、您能为我选择最佳运算放大器提供任何指导吗?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    以下是有关 PLL 环路滤波器中使用的运算放大器选择的一些指南。 如果您有运算放大器特定问题、请访问放大器论坛。

    特征

    影响/注意事项

    电源电压

    运算放大器需要允许所需的电源范围。

    电压轨

    输出轨应允许 VCO 覆盖整个调谐范围、负输入轨需要小于最大电荷泵输出电压、以避免使用负电源。

    噪声电压(nV/√Hz)

    电压噪声会导致相位噪声降级、尤其是在环路带宽附近。 越小越好。

    最小稳定增益

    优选单位增益稳定。

    输入偏置电流

    此参数将影响相位检测器杂散。 越小越好。

    增益带宽积

    根据粗略的经验、我们希望增益带宽积至少为环路带宽的50倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel。  这些指南将为我提供一个良好的开端。  这可以解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些指南将为我提供一个良好的开端。  感谢您的回复、Noel。