This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:具有次谐波的倍频器输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852485/lmx2595-doubler-output-with-subharmonics

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、团队、

我对 LMX2595有疑问。

我的客户正在评估其 EVM、并在 OUTB_MUX 中选择 VCO 时在倍频器输出上发现-30dBc 1/2次谐波。 然而、当将 OUTB_MUX 值从 VCO 更改为 SysRef 时、谐波会得到改善。

在 OUTB_MUX 中选择 VCO 时、它会显示通道分频器未禁用或断电。

在 LMX2594的情况下、如果 OUT_MUX 和 OUTB_MUX 都设置为 VCO、则通道分频器会断电。

问题包括:

1) 1)当我们使用带倍频器输出的 LMX2595 (OUTA_MUX=VCO2X 且启用 VCO2X)时、即使 OUTB_MUX=VCO、它也会加电还是启用通道分频器?

2) 2)当我们不使用 OUTB 但在 OUTA 上使用倍频器输出时、是否建议使用 OUTB_MUX=SysRef?

它不仅有助于减少次谐波、还有助于降低功耗、因此我想知道 当我们不使用 OUTB 时、OUTB_MUX=SysRef 设置是否会有任何问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    只要 OUTB_MUX =分频器或 SYSREF、通道分频器就会加电。

    如果 OUTA_MUX = VCO 或 VCO 倍压器、当 OUTB_MUX = VCO 时、通道分压器将断电。 为了节省功耗、建议 OUTB_MUX = VCO 或高阻态(如果未使用)。

    有关详细信息、请参阅数据表表表表9。  

    我想、启用通道分频器后、次谐波得到改善的原因是 VCO 信号被分成两条路径、一条路径连接到 VCO 倍频器、另一条路径连接到通道分频器。 因此、进入 VCO 倍频器的信号稍小、因此次谐波也更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的快速回复。

    但是、客户的观察结果与您的解释和数据表不同。

    与在 OUTB_MUX=VCO 的情况下的功耗相比、它们确认了 OUTB_MUX=SysRef 也能提高功耗。 在我看来、OUTB_MUX=SysRef 设置将关闭通道分频器、而不是 OUTB_MUX=VCO 设置。

    在 OUTB_MUX=SysRef 情况和 OUTB_MUX=VCO 的情况下、您能否确认 outa_MUX= VCO2X 性能?

     

    抱歉、我的拼写错误。 我更正如下。

    如果在 OUTB_MUX 中选择了 VCO、则在倍频器输出上发现-30dBc 1/2次谐波。 --> 在 OUTB_MUX 中选择 VCO 时,在倍频器输出上发现 VCO -30dBc 1/2次谐波。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    好的、我将在下星期一进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    好的、当 OUTB_MUX 为 SYSREF 时、我测量了大电流减小、让我与设计团队联系、然后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的确认。 请与设计团队确认、并告知我们他们的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

     

    下面是我要确认的内容。 如果您能与设计团队确认这些信息、我将不胜感激。

    1) 1)当我们使用带倍频器输出的 LMX2595 (OUTA_MUX=VCO2X 且启用 VCO2X)时、即使 OUTB_MUX=VCO、它也会加电还是启用通道分频器?

    2) 2)当我们不使用 OUTB 但在 OUTA 上使用倍频器输出时、是否也建议使用 OUTB_MUX=SysRef?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我刚刚从设计团队那里获得了相关信息、通道分频器状态也取决于 VCO_PHASE_SYNC 和 SYSREF_EN 位。

    OUT_MUX OUTB_MUX VCO_PHASE_SYNC SYSREF_EN 通道分频器
    倍压器 SYSREF 0 X 关闭
    倍压器 SYSREF 1 0 关闭
    倍压器 VCO 1 1 关闭

    因此、我们的观察结果是正确的、当 OUTB_MUX=SYSREF 时、由于 VCO_PHASE_SYNC 和 SYSREF_EN 都为0、通道分频器会断电。

    我们的建议是、设置 OUTB_MUX=SYSREF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您与设计团队确认。

    我知道当我们不使用 OUTB 时、建议使用 OUTB_MUX=SYSREF。

    当 outa_MUX=倍增 器、outb_MUX=VCO、VCO_PHASE_SYNC=0和 SYSREF_EN=0时、通道分频器是否会关闭?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    当 outa_MUX=倍增 器、outb_MUX=VCO、VCO_PHASE_SYNC=0且 SYSREF_EN=0时、通道分频器将加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的确认。

    但是、通道分压器的通电/断电行为与数据表表表9的说明有所不同。

    下次修订数据表时、您能否更正信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、我们已记录此错误、并将在下一个数据表修订版中进行修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    当 outa_MUX=加倍 器且 OUTB_MUX=VCO 时、是否有任何方法可以关闭通道分频器?

    客户有此类用例、因此我想知道是否有任何方法可以这样做。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    在本例中、我们需要 同时将 EN_VCO_PHASE_SYNC 和 EN_SYSREF = 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    数据表表表表21如下所示。

    >SYSREF_EN 只有在 OUTB_MUX = 2 (SysRef)时才应为1。

    我是否可以认为将 SYSREF_EN=1设置为 OUTB_MUX=VCO 不会导致任何问题?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我倾向于认为设计给出的真实表格是正确的、因此必须相应地修改数据表。  

    目前、请遵循设计团队的建议、我们将尽快修复数据表。