主题中讨论的其他器件: LMX2594
大家好、团队、
我对 LMX2595有疑问。
我的客户正在评估其 EVM、并在 OUTB_MUX 中选择 VCO 时在倍频器输出上发现-30dBc 1/2次谐波。 然而、当将 OUTB_MUX 值从 VCO 更改为 SysRef 时、谐波会得到改善。
在 OUTB_MUX 中选择 VCO 时、它会显示通道分频器未禁用或断电。
在 LMX2594的情况下、如果 OUT_MUX 和 OUTB_MUX 都设置为 VCO、则通道分频器会断电。
问题包括:
1) 1)当我们使用带倍频器输出的 LMX2595 (OUTA_MUX=VCO2X 且启用 VCO2X)时、即使 OUTB_MUX=VCO、它也会加电还是启用通道分频器?
2) 2)当我们不使用 OUTB 但在 OUTA 上使用倍频器输出时、是否建议使用 OUTB_MUX=SysRef?
它不仅有助于减少次谐波、还有助于降低功耗、因此我想知道 当我们不使用 OUTB 时、OUTB_MUX=SysRef 设置是否会有任何问题。
此致、