This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:查询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852443/lmx2594-query

器件型号:LMX2594

代表客户提出 LMX2594查询、并通知他在同一主题上发布后续问题。

1.此部件间传播延迟是否随每个"上电"周期而变化。 这意味着、如果我们使用 MASK_SEED 一次来获取两个器件、则每次"上电"时都可以加载相同的 MASK_SEED 值。

2.如果温度相对于时间保持恒定,则通过器件的传播延迟是否会随时间变化? 这意味着两个器件之间的相位关系保持不变?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    1. 是的。   在同步模式下、LMX2594具有确定性传播延迟。  因此、您可以使用 MASK_SEED 来消除差异、这在加电周期之间起作用

    2. 是的,我们的数据表明了这一点。   如果存在任何差异、则可能是由于两个器件的加热差异造成的。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。   在同步模式下、LMX2594具有确定性传播延迟。  因此、您可以使用 MASK_SEED 来消除差异、这在加电周期之间起作用

    澄清:每次“加电”都将加载相同的 mash_seed,这将使两个设备之间的相位关系保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、传播延迟变化的温度系数为2.5psec/deg C。器件与器件之间的温度系数容差/变化是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    我们没有该数据。