This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594单端基准 时钟连接

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, CDCLVC1104EVM, CDCLVC1104, LMK00804B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849540/lmx2594-lmx2594-single-ended-ref-clock-connection

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1104EVMCDCLVC1104LMK00804B

您好!

在我们的项目中、我们使用 LMX2594合成器。 我们希望将单端基准时钟连接到此合成器(连接到 OSCinP 引脚)。 但是、我们必须如何处理 OSCinM 输入呢? 我们无法在数据表中找到建议。 请帮助我们、如何正确连接单端参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    OSCinM 引脚应通过直流块电容器连接到50Ω Ω 分流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢!

    您能否帮助查看 LMX2594的参考时钟电路?

    我们使用 CDCLVC1104PWR 缓冲器并通过它传递基准信号。 我们希望使用此方案:

    它是否正确? 请推荐正确的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    我们不需要20Ω Ω 和30Ω Ω 电阻器对3.3V CMOS 时钟进行电压分压、当缓冲器驱动50Ω Ω 负载时、电压摆幅将下降。

    我建议使用数据表中所示的电路、如图10所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LMX2594、参考号为 根据  合成器数据表、时钟输入电压不应超过2Vpp:

    因此、我放置一个来自电阻器20/30欧姆的分压器。

    如果我们应用图10中的选项、

    则信号电压摆幅将为3.3Vpp。 它不会导致 LMX 参考失败 输入?

    也许我没有考虑到某些事情、我错了、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    缓冲器的 VOH 将根据负载电流变化。  

    如果负载为高阻抗、负载电流较小、则 VOH 可能达到3.3V。  

    但是、如果负载阻抗较小、VOH 必须下降以保持电流流动。  

    查看数据表第6.5节、如果负载电流为12mA、VOH 将降至2.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢你。 VOH 缩放与负载电阻的相关性是可以理解的。

    但是、基准信号在您的建议电路中将具有什么摆幅/振幅(在基准处) PLL 引脚)?

    是否会超过2Vpp?  反之亦然,跌落太低...  我不理解如何根据第6.5节中的数据计算此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CDCLVC1104EVM 在工作台上测量了具有50欧姆负载的40MHz 输出摆幅。 对于 VDD = 2.5V、输出幅值为1V。 当 VDD = 3.3V 时、输出振幅为1.6V。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    非常感谢您提供的信息。 请澄清、 您是否使用了这样的方案?

    您能否为 CDCLVC1104 + LMX2594推荐它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用两个100欧姆电阻器、而是在示波器内部使用了50欧姆端接。 此外、没有交流耦合电容器。

    是的、您可以使用此方案连接 CDCLVC1104和 LMX2594。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道、

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱恩!

    我还想澄清一个问题。 我没有立即注意到您写入了1.6V 的振幅。 总信号摆幅将是大信号的两倍、即3.2V。 对于 LMX2594合成器、允许的最大值仅为2 Vp-p。 缓冲器电源固定为3.3V (在本例中为)。 在本例中、您建议将哪个电路用于具有 LMX 的连接 CDC 缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    您可以使用此电路、对于 CDCLVC1104、它应将3.3V 电源的摆幅减小到1.6Vpp、这小于2Vpp 输入限制。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有机会、今天我们使用此类电路测量了信号-我们观察到大约为3Vpp (幅值为1.5V)。  合成器未连接、但具有高阻抗输入、不应影响...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我使用等效负载进行测量、得到的摆幅为一半。 因此、当您使用电阻分压器而不是开路时、摆幅不会衰减? 我希望负载会产生一些影响。

    也许您可以尝试用50欧姆接地端接来替换电阻分压器、并查看摆幅是否衰减以进行双重确认。

    这是衰减信号同时保持信号完整性(接收器上接地的电阻为50ohm)的典型方法。 如果您更喜欢双电源器件、该器件更易于配置为1.5V/1.8V 输出电平、您可能会更感兴趣的是 LMK00804B。

    此致、
    通道