This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:在调制采样率下产生杂散!

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852307/lmx2572lp-spurs-at-modulating-sampling-rate

器件型号:LMX2572LP

尊敬的 TI 专家:

我们在数字移动无线电中以136-174 MHz 的频率使用 LMX2572LP。

我们正在努力解决在192kHz 调制采样率下 LMX2572LP 的杂散问题。  

但是、我们观察到杂散电平随输出频率的变化而变化。 如下所示:  

频率:136至154MHz 杂散水平:-90dBc

频率:155至161 MHz 杂散水平:-65 dBc (这是我们的 DMR 的问题)

频率:162至174 MHz 杂散水平:-90 dBc

您能否检查并告知您、为什么155至161 MHz 之间的杂散电平高于其他频率?  

参考频率为48MHz CMOS。

谢谢、此致、

Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muharrem

    也许您在整数边界通道附近进行调制。  

    我不知道输入基准速率、但如果 VCO 频率接近其的整数乘数、这可能与整数边界杂散有关。

    此致、

    EAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    非常感谢您的回复和关注。

    输入参考时钟为48MHz。  

    调制采样率为192kHz。 我们观察192kHz 及其乘法处的杂散。

    问题是、我们在136至174MHz 的所有频率中不会看到192kHz 杂散、而是在154至161MHz 的有限频带中看到。 其他频率几乎清晰可见。  

    因此、我们无法理解为什么某些频率是清晰的、但有些频率不是清晰的?

    此致、

    Muharrem Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muharrem、

    看起来这些通道频率属于 VCO4、我们还观察到该 VCO 具有更高的杂散。

    您使用的是 SPI 快速模式还是 I2S 模式? 看起来 SPI 快速模式具有更好的杂散。 还建议使用1.8V 逻辑、这也会略微改善杂散。