This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波传感器的驱动器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/851633/driver-for-ultrasonic-sensor

Thread 中讨论的其他器件:DRV8870PGA460

尊敬的先生:

对于单相超声波清洁方法、我希望在40kHz 频率下驱动功率为50瓦的超声波换能器。 我们是否有任何设计?

此致、

Manoj Hiwarkar

8087764569 / 9916707384

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    TI 有一份应用报告 SLAA780A、《适用于超声波传感器的 PGA460全桥驱动器解决方案》。 它使用 DRV8870 3.6A 有刷直流电机驱动器(PWM 控制)来驱动传感器。 您可以在此处查看报告:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa780a/slaa780a.pdf

    请注意、PGA460由 TI 的传感器产品提供支持、DRV8870由电机驱动器组提供支持。 因此、有关应用这些器件的任何问题都应定向到他们的 e2e 论坛。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示的评估板的功率似乎非常低。 我的输入是交流230V,它将如何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    我提供了 SLLA780A 信息作为一个概念、您可以将其用作特定应用要求的基础。  评估板的电压似乎比230 VAC 低得多。  如前所述、您可能希望联系电机驱动器 e2e 论坛、了解他们是否对高功率传感器驱动器有任何想法。 遗憾的是、我们没有任何精密放大器产品可以提供您的应用所需的大功率、高电压驱动。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    由于您已拒绝我的最新回复、请提供您的公司信息和电子邮件地址。 我知道 TI 之外的资源、其中可能包含适用于您的高电压、高功率应用的产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人回复电机驱动器开机自检

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    查看其他主题上的响应。