This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03033:参考时钟设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/851784/lmk03033-reference-clock-design

器件型号:LMK03033

我最近发现了一个电路问题、问题是我向 LMK03033馈送一个具有3 Vpp 的10MHz 参考时钟。 datasheef 命令的最大值为1.6Vpp。 这项职能似乎已经运作了很多年,但我想知道这种情况是否有任何副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane:

    3.3V CMOS 10MHz TCXO 直接与 LMK03033C 的 OSCin 引脚交流耦合。 从40度到60度的功能似乎还可以、但我想知道它是否存在任何潜在的威胁。

    这是一个紧迫的问题。 请尽快回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我曾看到过、如果输入振幅过高、输入检测失败、PLL 不会锁定的情况。 请注意、我们仅在数据表限制范围内对器件进行特性描述。 我们不确定发生的情况是否超出了这一限制。 因此、我们强烈建议按照数据表的要求操作器件。

    此致、

    Hao