This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:CDCLVD1216传播延迟与温度性能间的关系(2)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852130/cdclvd1216-cdclvd1216-propagation-delay-vs-temp-performance-2

器件型号:CDCLVD1216

大家好、团队、

我对 CDCLVD1216传播延迟与温度性能有着相对的疑问。
我发现其性能如下所示。  
http://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/809200/2994713#2994713?jktype=e2e

均值
温度 -40C -40C -40C 25°C 25°C 25°C 85°C 85°C 85°C
T_PD (ps) 1685.29 1614.88 1526.66 1786.60 1710.58. 1621.39 1938.23. 1858.43. 1764.43

标准偏差
温度 -40C -40C -40C 25°C 25°C 25°C 85°C 85°C 85°C
T_PD (ps) 60.19. 54.42. 51.39. 63.48. 58.80 56.89 68.12. 62.30. 60.86

我不知道如何理解上述数据、因为有3个-40C 数据、 3个25c 数据和3个85c 数据。 这些数据是否意味着3批次数据?

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    每个温度下的三个值是针对 VCC = 2.375V、2.5V、2.625V

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    感谢您的信赖。

    我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki