请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVD1216 大家好、团队、
我对 CDCLVD1216传播延迟与温度性能有着相对的疑问。
我发现其性能如下所示。
http://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/809200/2994713#2994713?jktype=e2e
均值 | |||||||||
温度 | -40C | -40C | -40C | 25°C | 25°C | 25°C | 85°C | 85°C | 85°C |
T_PD (ps) | 1685.29 | 1614.88 | 1526.66 | 1786.60 | 1710.58. | 1621.39 | 1938.23. | 1858.43. | 1764.43 |
标准偏差 | |||||||||
温度 | -40C | -40C | -40C | 25°C | 25°C | 25°C | 85°C | 85°C | 85°C |
T_PD (ps) | 60.19. | 54.42. | 51.39. | 63.48. | 58.80 | 56.89 | 68.12. | 62.30. | 60.86 |
我不知道如何理解上述数据、因为有3个-40C 数据、 3个25c 数据和3个85c 数据。 这些数据是否意味着3批次数据?
非常感谢您的帮助。
此致、
Akihisa Tamazaki