This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:如何与 HIN 的已识别时钟输入配合使用?

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/851824/lmh1983-how-to-use-with-recognized-clock-input-to-hin

器件型号:LMH1983

大家好、

 您是否会建议将``识别时钟输入应用于 HIN。 LMH1983SQE 的 Hin Pin 描述中的""。
 当客户 输入此时钟时、您能告诉我详细信息(如何使用)吗?

数据表中似乎只有示例、应用手册中没有说明。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我不完全理解您的问题、但我认为您是指输入检测。 数据表第8.4节介绍了基准检测。 如果您有其他问题、请查看并告知我。

    此致、
    通道