This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:正常工作条件下 NE555P 的确切功率耗散。

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/851806/ne555-the-exact-power-dissipation-of-ne555p-for-a-normal-working-condition

器件型号:NE555

您能在客户询问后给我适当的回答吗?  

**

我需要以量化值表示 NE555P 计时器 IC 的功率耗散。 我可以在数据表中找到公式说明。 您能不能帮助我确定正常工作条件下的确切功耗(以 mW 为单位)。

:**

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakuma-San、

    可以通过添加这些正值因子来估算功率耗散。

    VCC * ICC;VCC 由应用设定; ICC 可被测量并且正常范围在数据表中。

    当输出为低电平时、VOUT * IOUT

    当输出高电平时,(VCC - VOUT)* IOUT

    对于非稳态模式,放电功率为1/18*VCC*VCC*C  ;其中 F 是定时器频率,C 是定时电容。