This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:连接3.3V CMOS 晶体振荡器、其输出电流高达±4mA

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/850649/lmk00105-interface-with-3-3v-cmos-crystal-oscillator-whose-output-current-is-up-to-4ma

器件型号:LMK00105

大家好、

我的客户考虑使用 LMK00105并提出了一些问题。

  1. 他们认为使用3.3V CMOS 单端输出晶体振荡器(压摆率约为0.3V/ns)作为时钟源。
    在这种情况下、它们应将其连接到 CLKIN 引脚。
    这种理解是否正确?
  2. 在 LMK00105数据表的“8.1.1时钟输入”中描述了一个50Ω Ω 端接示例。
    然而、3.3V CMOS 晶体振荡器的最大输出电流只有±4mA。
    在这种情况下、他们应该怎么做?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    请注意、对于 LMK00105、最大单端输入摆幅 VI_SE 为2Vpp 最大值(数据表表表表6.5)。  如果输入时钟为2.5V 或3.3V LVCMOS、则建议使用50欧姆电阻将其摆幅衰减至小于2V。

    考虑使用1.8V 振荡器。 是的、请像数据表图6那样将其连接到 CLKIN。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lan-San

    感谢您的回复。

    • 如果客户选择1.8V 振荡器、是否可以在没有任何组件的情况下将振荡器直接连接到 CLKIN 引脚?
    • 振荡器的电流能力不超过±4mA。
      如果客户连接如图6所示的振荡器、是否没有问题?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    如果客户选择1.8V 振荡器、则可以将其连接到 CLKIN、如图6所示、并且不需要50 Ω 电阻器。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lan-San

    感谢您的回复。

    让我再问您一个问题。

    输入压摆率是否有最低要求?

    即、除了降低抖动性能之外、是否有任何影响?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    建议使用压摆率为2V/ns (差分)或更高的输入。 以较低的压摆率驱动输入将降低本底噪声和抖动。

    我们不指定最小压摆率、但必须了解这也会限制最大频率。 例如、假设 VDD = 3.3V、压摆率= 1V/ns。 在这种情况下、每个周期的上升沿和下降沿为~6.5ns、将最大频率限制为153.8MHz。

    此致、
    通道