This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:在 Vback 处使用超级电容器

Guru**** 2943300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848355/bq32000-use-super-cap-at-vback

器件型号:BQ32000
Thread 中讨论的其他器件: BQ32002

您好!

您能帮我回答以下问题吗?

1. bq32000和 bq32002有何区别?

2.根据数据表、Vback 可以连接超级电容器而不是电池。 但如何在 Vback 处为超级电容器充电? IC 是否可以通过 VCC 为超级电容器充电?

3.如何计算超级电容器的充电电流和充电时间?

4.如何选择超级电容器? 例如、计算超级电容器在 VCC 下降时可以支持 RTC 的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入研究、并尽快返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1 bq32000和 bq32002之间的区别很明显、  

     BQ32000 集成了用于 VBACK 的涓流充电器、 BQ32002 不集成。

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/735057?BQ32002-What-differences-are-there-between-BQ32000-and-BQ32002-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!

    我认为超级电容器需要由外部电源充电、因为 Vback 只是用作电源引脚、并且没有设置可以在灌电流和源电流/灌电流之间切换该引脚。

    充电时间取决于连接到电源的串联电阻(加上电压源的内部电阻)和超级电容器的 RC 时间常数。  

    根据数据表6.5、使用 Vback 时的电流消耗典型值为0.9uA、因此这就是使用备用电源时超级电容器放电的速度。  

    此外、根据数据表、具有 Vback 的最低电压为1.4V、这意味着(Vcc - 1.4V)/(0.9uA/C)是超级电容器可以支持器件的时长、其中0.9uA/C 是压摆率、Vcc-1.4V 是电压差。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、

    我在上一篇文章中讨论了 BQ32002。 BQ32000数据表中提供了涓流充电器的详细说明。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我明白了。 谢谢你。

    BR。