This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61002:125MHz 和晶振电源下的相位噪声

Guru**** 2549940 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM61002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/850793/cdcm61002-phase-noise-at-125mhz-and-crystal-power

器件型号:CDCM61002

我们正在考虑在设计中使用 CDCM61002时钟发生器。  我有两个问题、希望您能快速为我提供帮助:

 1) 1)     数据表(第5页)中的 LVDS 相位噪声数值为625MHz。  您能获得125MHz LVDS 输出的相位噪声数吗?

2) 2)     我在寻找合适的晶体与该部件配对时遇到了一些困难。  数据表中列出了三个特定选项、但这些器件都很难获取或淘汰。  可能是因为最新的数据表是从2011年开始的。  晶体特性的最小驱动电平指定为0.1mW 或100uW (数据表第7页的表)。  我所查看的许多晶体的驱动电平约为10uW、最大驱动电平可能为100uW。  我很紧张地选择一个最大驱动能力满足 CDCM61002最小值的晶体。

-是否有推荐晶体的更新列表?  还是参考设计?

-CDCM61002的最低驱动电平是否真的是100uW? 如果选择驱动功率小于100uW 的晶体、会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    恐怕除数据表中提供的相位噪声图外、我们没有其他相位噪声图。 至于驱动电平、如果驱动电平过高、您可以添加一个串联电阻器、因为通常晶体的最大驱动电平为100uW 或200uW 我从未见过任何具有1mW 最大驱动电平的晶体。

    有关晶体的一些信息、请参阅此应用手册。 它用于另一个部分、尚未发布、但有一些基本的背景介绍。  e2e.ti.com/.../SNAA331.pdf

    此致、

    Hao