This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0MEVM:100MHz 生成

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/851079/lmk61e0mevm-100mhz-generation

器件型号:LMK61E0MEVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E0M

大家好、

客户遇到需要使用 EVM 进行验证的 PLL 编程错误问题。

是否有任何专家可以向我提供一个必要的 I2C 命令列表、以便对 LMK61E0M 的 PLL 进行编程并编写 EEPROM 以生成100MHz

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TICS Pro 中的 LMK61E0M GUI 可用于生成命令。 随附了 TICS Pro 文件和十六进制寄存器 file.e2e.ti.com/.../LMK61E0M-100M.tcse2e.ti.com/.../LMK61E0M-100M.txt 的配置

    此致、
    通道