This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM122H 替代产品

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555QML, TLC555M, SE555M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849654/lm122h-replacement

主题中讨论的其他器件:LM555QMLTLC555MSE555M

我们以前使用美国国家半导体公司的 LM122H-883计时器 IC。 在 TI 购买 National Semi 后的某个时间、IC 被淘汰。 是否有人找到  了 MIL 等级中此 IC 的替代产品? 如果是、制造商是谁?

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

    据我所知、 在 MIL 等级或任何其他等级中、没有 LM122H-883的来源。  

    最接近的替代器件是 SE555M、LM555QML 和 TLC555M。 这三个器件的引脚排列和器件功能相似。 不过、这三种器件与 LM122有很大不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron -感谢您的回答。

    事实上、Teledyne 确实提供了 LM122H-883的直接替代产品、尽管价格非常昂贵(不足为奇)。

    Teledyne P/N 为:

    5962-9163101MIA

    再次感谢、

    Dick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dick、

    确实很贵 如果您关心这些设备的使用年限、请务必在购买之前询问。