This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:热性能信息

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848717/lmk00804b-thermal-information

器件型号:LMK00804B

尊敬的团队:我们希望您能为该器件的热性能信息提供支持。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表表表表7.5中给出了封装热阻抗。 我将查找其他热性能信息、并告诉您是否有任何发现。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、感谢您的帮助、很抱歉您没有具体说明、我们的客户正在寻找接线板和接线盒。  

    感谢您的帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已请求热模型。 结果如下:

    参数 值(摄氏度/瓦)  
    θ JA 122.7
    Theta JC 54.6.
    Theta JB 68.7.

    PSI JT

    8.5.
    磅/平方英寸 JB 68.1.
    PSI JC 不适用

    此致、
    通道