This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:有关不同通道的相位咨询

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847643/cdci6214-phase-consult-about-different-channel

器件型号:CDCI6214

大家好、

我的客户正在使用此器件来支持 ADC PHY FPGA 时钟。 他们有以下问题、

1. Y0是否可以 与输入时钟(XIN 或 REF)频率和相位相同?

Y1-Y4的频率也可以与100MHz 相同、与输入时钟相比、这四个不同通道的相位延迟如何? 它们是否可以是相同的相位? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 Y0可以设置为与输入相同的频率。 是的、您可以使用零延迟模式将 Y1-Y4的相位与输入对齐。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您在此处的回复。 Y0和输入时钟之间的相位延迟如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我今天访问过客户、他可能对我们的器件有以下疑问、

    1. Y0、Y1-Y4是否可以与输入时钟同相?

    2.我们能否向 XIN 引脚提供25MHz 时钟信号作为参考时钟而不是晶体?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Y1-Y4可被同步并且相位可使用零延迟模式与输入对齐。 但是、Y0不能与其他输出同步、因为它只是输入的 LVCMOS 缓冲版本。

    是的、您可以将外部时钟信号馈入 XO 引脚、而不是晶体。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户需要4个以上的输出、您可以使用时钟缓冲器将其扇出。 下面是缓冲器选择指南:

    http://www.ti.com/clocks-timing/buffers/products.html

    此致、

    Hao