This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:两个 CDCE949之间的最大偏斜

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846861/cdce949-maximum-skew-between-two-cdce949

器件型号:CDCE949
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

两个 CDCE949并行连接、并由同一输入时钟(20MHz)供电。

 第一个偏差的信号与第二个偏差的信号之间的最大偏差是多少?

请注意、第一 个器  件将提供9个频率为40MHz 的信号、第二个器件将提供3个频率为40MHz 的信号和2个频率为20MHz 的信号。

此致

Ahmed Fendri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我不确定我是否理解这个问题。 您是否尝试在两个器件之间实现同步?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、两个器件之间需要同步、因此输出信号也是如此。 这就是为什么我需要知道 第一个偏差的信号和第二个偏差的信号之间的最大偏差。

    此致

    Ahmed

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    这并不是通常实现同步的方式。 您需要确定两个器件之间的相位关系、或者同时启用两个器件的输出、否则输出分频器将不会对齐。 可使用零延迟模式或 SYNC 引脚实现同步。 有关更多信息、请参阅随附的应用手册草稿。 CDCE949不支持跨多个器件进行同步。 您可能应该改为考虑 LMK 器件。 推荐器件为 LMK04832。

    e2e.ti.com/.../Multi-LMK0482x-SYNC_2C00_-for-customer_2C00_-pre_2D00_release-draft-2019_2D00_01_2D00_23.pdf

    此致、

    Hao