This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:该器件上引脚30的功能是什么? 锁定问题是否与之相关?

Guru**** 2523000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592, LMX2582, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847990/lmx2592-what-is-the-function-of-pin-30-on-this-device-can-a-lock-problem-be-related-to-it

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMX2582USB2ANYLMX2594

您好、Gurus、

LMX2592EVM 原理图显示了通过电阻器连接到 GND 的引脚30。 但是、根据 LMX2582 (原理图中所示)和 LMX2592数据表、该引脚为 NC。 它有目的吗?  

我提出这一要求的原因是、我正在调试使用 LMX2592作为时钟合成器的第三方电路板、并且发现它从未正确锁定。 LMX2592EVM 上加载的相同配置文件工作正常。 环路滤波器存在差异、但我认为这不是问题。 除此之外、引脚30的设计没有明显的区别。

谢谢、
/Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的典型应用图是正确的。 对于 LMX2592和 LMX2582、引脚30应保持未连接状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    引脚30为 NC。 但是、即使您通过电阻器将其接地、也不会造成任何损害。

    您是否使用 USB2ANY 和 TICS Pro 来锁定 EVM? 您可以使用它们在第三方电路板中对器件进行编程吗? 这将有助于确定这是软件问题还是硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、我使用 USBA2ANY 和 TICS Pro 对 EVM 进行编程。 第三方电路板上的芯片使用由 TICS Pro 生成的相同文件进行编程、但使用我们自己的软件和 FPGA 硬件。 这种硬件/软件组合已在我们之前使用 LMX2594的设计中得到验证。 我确信寄存器写入正确。 我发现这个第三方电路板在芯片的 VCC 路径中有一个铁氧体磁珠。 因此、我想知道这是否是问题的根源... 我可能会尝试将其替换为零欧姆电阻器。 请参阅以下内容:

    谢谢、
    /Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、铁氧体磁珠是问题的根源。 将其替换为零欧姆电阻器、现在一切看起来都很好。

    /Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    很高兴您已解决问题。  

    我认为铁氧体不会给芯片带来问题、您是否还可以尝试用新的铁氧体替换它、看看它是否会锁定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    在 SI 工程中众所周知、器件电源引线中放置的铁氧体磁珠会使情况更糟。 我把他们称为善意的邪恶。 它们可能会导致不必要的谐振或器件无法足够快地从电源平面汲取电流。 在存在铁氧体磁珠的情况下、大容量电容的放置变得更加重要。 在这种情况下、磁珠的器件侧电容非常小。  

    /Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    您的评论将被记录。 这些主要可用于将器件与有噪声的电源隔离。 如果您有干净的电源、通常可以根据系统实现情况移除铁氧体磁珠或将其替换为阻抗较低的铁氧体磁珠。

    此致、