This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抖动清除器建议

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04228, LMK04828, LMK04832, LMK03806, CDCE62002, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848994/jitter-cleaner-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04228LMK04828LMK04832LMK03806CDCE62002CDCM7005

您好!

输入参考时钟为10MHz。 基准时钟不干净、因此我想清理后再用作 LMX2594基准时钟。

抖动清除器的通道数足够为1或2。

您会给我推荐一款器件吗?

我想仿真相位噪声。 如果 PLLatinum 支持该器件、则会有所帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、您好!

    LMK04228、LMK04828和 LMK04832均为高性能解决方案、可用作10MHz 抖动清除器。 每个器件都有 OSCout 输出、可生成抖动清除器 VCXO 输入的缓冲副本。 如果 VCXO 频率可用于 LMX2594的输入、则 LMK 器件的 OSCout 可直接连接到 LMX 器件的 OSCin。 否则、LMK 器件包含用于倍频的级联 PLL2。

    LMK03806还可用作抖动清除器、具有集成 VCO 而非外部 VCXO。 因此、相位噪声性能可能会稍微差一些、但不需要外部 VCXO (这可以节省一些成本)。

    LMK04228和 LMK04828可在 PLLatinumSim 中使用 LMK04828B 配置文件进行仿真、LMK04832和 LMK03806具有各自的配置文件。 还有一些其他低成本选项、例如 CDCM7005或 CDCE62002、但性能较差(>300fs 12k 至20M)、而 PLLatinumSim 不支持这些器件。

    此致、