This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:持续 SYSREF 同步

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/850132/lmk04832-continuous-sysref-synchronization

器件型号:LMK04832

您好!

是否有办法在同步边沿后启动连续 SYSREF 序列? (或其他一些事件)、以便1 't SYSREF 的边沿相对于同步信号具有已知的时序差?

谢谢

Itamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar、

    您可以将 SYNC_DISSYSREF 位设置为1、以在 SYNC 生效时强制 SYSREF 输出进入复位状态。 然后、SYNC 取消置位可被用作 SYNC 边沿来在连续 SYSREF 上生成已知的第一个时序差。

    或者、可以提前同步分频器以建立适当的时序。 一旦 SYSREF 的时序已经建立、 只要 SYNC 引脚上的信号被置为有效、SYSREF_REQ_EN 位可被用于触发持续 SYSREF 输出。 在 SYSREF 时序编程期间、将 SYSREF 输出保持在已知状态可能会有所帮助;这可以通过 SYSREF_GBL_PD 位和 SCLKX_Y_DIS_MODE 设置来实现。  

    此致、