请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 您好!
是否有办法在同步边沿后启动连续 SYSREF 序列? (或其他一些事件)、以便1 't SYSREF 的边沿相对于同步信号具有已知的时序差?
谢谢
Itamar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有办法在同步边沿后启动连续 SYSREF 序列? (或其他一些事件)、以便1 't SYSREF 的边沿相对于同步信号具有已知的时序差?
谢谢
Itamar
您好 Itamar、
您可以将 SYNC_DISSYSREF 位设置为1、以在 SYNC 生效时强制 SYSREF 输出进入复位状态。 然后、SYNC 取消置位可被用作 SYNC 边沿来在连续 SYSREF 上生成已知的第一个时序差。
或者、可以提前同步分频器以建立适当的时序。 一旦 SYSREF 的时序已经建立、 只要 SYNC 引脚上的信号被置为有效、SYSREF_REQ_EN 位可被用于触发持续 SYSREF 输出。 在 SYSREF 时序编程期间、将 SYSREF 输出保持在已知状态可能会有所帮助;这可以通过 SYSREF_GBL_PD 位和 SCLKX_Y_DIS_MODE 设置来实现。
此致、