This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806:CLKOUT 不准确

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849488/lmk03806-lmk03806-inaccurate-clkout

器件型号:LMK03806

我 使用 了多 个 CLKOUT。 输入时钟为25MHz,一个 CLKOUT 为100MHz LVPECL。 但是、测试结果为99MHz、我确信所有配置都正常。 同时,我测试 oscout 端口,准确度是15ppm.please 给了我一个手,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享配置吗?  您是否使用 TICS Pro 软件生成配置?  如果是、您可以共享保存的.TCS 文件吗?

    73、
    Timothy