This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:关于 LMK03318 PDN 经销商

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849491/lmk03318-about-lmk03318-pdn-dealy

器件型号:LMK03318

尊敬的支持团队:

对于 LMK03318 PDN、通过上电将其拉至以下位置的延迟要求是什么? 如果他们使用1.8V 的 VDDO_01、Cpdn 应该有多大? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN 上没有延迟要求。 PDN 引脚可保持悬空以实现非延迟启动。

    如果要实现延迟、可以使用 Cpdn。 在这种情况下、首先确定所需的延迟时间。 RC 时间常数将为 R*Cpdn。 PDN 引脚的 VIH 为1.2V、您将需要使用1.8V 内部 VDDO_01电源、计算 PDN 引脚电压从零电压充电至高达1.2V 所需的时间。

    此致、
    通道