This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:FMAX:A 稳态模式下的最大频率

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849009/tlc555-fmax-maximum-frequency-in-a-stable-mode

器件型号:TLC555

大家好、团队、

我想知道有关 TLC555 fmax 的规格如下所示。
当 RA=470ohm、Rb=200ohm、CT=200pF 时、如图12所示、 公式(4)中的计算结果为8.2MHz。 因此、我认为 RA、RB 和 CT 的条件不同。
您是否会更正 fmax 的规格或条件?



非常感谢您的评论。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-San、

    最好保持在1.2MHz 以下、并了解频率越高、可以预期的变化越大。

    您突出显示的公式中有一个文本、表示公式的使用频率为100 kHz 或更低。  

    这是数据表中更准确的公式。 除了 Ra、Rb、C、还有两个新的传播延迟变量。

    产品页面和数据表介绍了设计 Excel 计算器工具

    TLC555设计 计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald San、

    非常感谢您的评论。  我在数据表中错过了它。
    我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki