This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828B 可设置为 VCO1频率3024MHz

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849042/lmk04828-lmk04828b-can-be-set-vco1-frequency-3024mhz

器件型号:LMK04828

专家您好!

我想为 LMK04828B 设置 VCO1频率3024MHz。

但似乎无法设置频率。

LMK04828B 在该器件的数据表中支持2920MHz 至3080MHz 的范围。

另一方面、TI 的软件"时钟设计工具"显示高达3005MHz。

这是什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们计划添加一个频率规划器、以简化您所需频率的编程。  但是、软件中还不是很好。

    如果您在 PLL2 VCO 频率中键入3024、我预计频率会变为非3024MHz 频率。  这是因为这是一个整数 PLL、相位检测器频率必须与相位检测器频率具有整数关系。  相位检测器频率等于基准频率除以 PLL2 R 分频器(也可选择乘以基准倍频器)。  如果您解决了这些链、您可以根据需要对频率进行编程。  请注意、在级联配置中、可能有两个 PLL 背靠背。

    该 EVM 附带一个122.88MHz 板载 VCXO。  122.88MHz 和3024MHz 的 GCD 为1.92MHz。

    • 因此、如果您采用 EVM 默认配置、在 PLL2相位检测器频率中键入1.92、您会发现 PLL2 R 分频器被编程为64、以便从122.88MHz 输入实现1.92MHz。
    • 3024/1.92 = 1575。  由于存在预分频器、因此预分频器必须包含一个总 N 值的因子。  5分为1575、因此通过下拉菜单设置 N 预分频器= 5。
    • 然后、您将能够在 VCO 频率中键入3024MHz。

    **请注意,使用1.92MHz 相位检测器频率将导致 LMK04828的性能未得到优化。  环路滤波器可针对较低的相位检测器频率进行优化、但理想情况下、您运行的相位检测器>=100MHz、默认环路滤波器将大致正确。

    • 因此、您可以尝试更改 VCXO 或使用具有更适合3024MHz 的外部基准的 OSCin 单环路。
      • 请务必通过移除电阻器来关闭 VCXO。
      • 例如、使用144MHz 基准。
      • 设置 PLL2 R = 1 (PLL2 PDF 中的类型144)
      • 设置 N 预分频器= 3
      • 将3024键入 PLL2 VCO。

    请务必使用支持3024频率的 VCO1!

    很抱歉、我希望很快更新。

    73、
    Timothy