This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1213:CDCLVD1213能否在中支持 LVCOMS?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848906/cdclvd1213-can-cdclvd1213-support-lvcoms-in

器件型号:CDCLVD1213

大家好、

客户需要 LVCMOS 输入 LVDS 输出转换器。  CDCLVD1213能否支持此功能?  

在数据表中、它显示"输入可以是 LVDS、LVPECL 或 CML"。

如果没有、请建议使用一个器件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用单端输入。 输入必须满足数据表6.5中的输入要求。 只需将 LVCMOS 信号输入到其中一个差分输入、并将另一个引脚偏置到 LVCMOS 信号的公共端。

    例如、您可以向 INP 输入1.6Vpp LVCMOS 信号。 BIAS INN 达到1.25V (假设 LVCMOS 时钟摆幅为450mV 至2.05V)。

    此致、
    通道