This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ3200:设置/IRQ=1Hz

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848639/bq32000-bq3200-set-irq-1hz

器件型号:BQ32000

尊敬的先生:

如果我要设置/IRQ 输出1Hz、则以下过程是否正确。

将0X5E 写入寄存器0x20 (SF key1)

将0XC7写入寄存器0x21 (SF key2)

将0x01写入寄存器0X22 (SFR)至1Hz

将0x40写入寄存器0x07 (CAL_CFG1)

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    看起来是正确的。

    此致、
    通道