This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:查找计时器 IC TLC555 x 2通道

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TLC556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845358/tlc555-looking-for-the-timeir-ic-tlc555-x-2-channel

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件: TLC556

你好

这是 日本的 Takanori。

我正在寻找与 TLC555具有相同功能但在一个器件中集成了2通道的 TIMER IC。

计时器的用途如 下图所示。  图像 是 Timer 1创建输出 A、 Timer 2创建输出 B

希望 通过单个器件实现这一点。

我尝试了 TLC556、但它似乎与 TLC555不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San、您好、  

    欢迎来到 e2e 论坛!

    TLC556是 TLC555的双通道版本、其性能应与 TLC555的两次相同。 但是、没有通过汽车认证的 TLC556-Q1。

    您认为 TLC556的性能与 TLC555不同的经历是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San、

    您的图像未显示。 可以通过两种方法附加文件和图像。 我更喜欢第一个黑色箭头选项。

    使用黑色箭头选项的图像。

    使用红色箭头选项的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San、您好!

    非常感谢您 的反馈!

    随附的是我们 的研究结果。 使用 TLC556时、性能似乎 与 TLC555不同。

     e2e.ti.com/.../TLC556_5F00_study1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San、

    我构建了该电路、但由于电阻器可用性、我不得不将1k 更改为1.15k。 因此,预计时间为1.1*1.15k*1uF=1.265ms

    结果与我预期的一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San、

    我建议检查所有引脚上的波形、以了解为什么脉冲比您的测试板上预期的脉冲短得多。

    所有引脚都很重要、但时序电容器波形将是最有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron San:

    非常感谢您对测试的建议。 很抱歉、由于我本周不在办公室、反馈迟到了。

    今天、我们再次检查了器件(使用另一个新器件)、并确认 TLC556表现出正确的行为。

    请查找 所附文件。

    我们测试的器件似乎 有一些缺陷...

    再次感谢您的大力支持、如果我们可以将该器件用于串行生产、我们将继续进行评估。

    此致、

    Takanori Hara

    e2e.ti.com/.../TLC555_5F00_556_5F00_TimerDuration.pdf