This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:关于 Lmk00105最大功耗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843870/lmk00105-about-lmk00105-max-power-consumption

器件型号:LMK00105

尊敬的支持:

LMK00105在整个温度范围内的最大功耗如何? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有关于温度范围内功耗的信息。 您可以使用数据表值计算典型功耗。

    如果您告诉我您的输入频率、电源电压和温度、我可以为您在 EVM 上进行基准测量。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复!频率为100kHz、内核电源3.3V、IO 电源1.8V、在整个温度范围内需要最大功耗。 是否可以通过仿真获取数据? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    对于100kHz 频率、开关电流不会太大(测量值小于1mA)。 您基本上只会在内核中耗散功率、内核电流最大为25mA 30mA 最大值是100kHz 的安全估算值。

    此致、
    通道