This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:低地球轨道辐射灵敏度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, CDCM6208, LMX2615-SP, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848023/cdcm6208-low-earth-orbit-radiation-sensitivity

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:LMK05318LMX2615-SPLMK04832-SP

是否有人了解 CDCM6208或 LMK05318等灵活低抖动时钟发生器的辐射和闩锁性能? 这适用于 LEO 中的短期多维数据集 SAT 任务、因此我们不会尝试识别空间合格的硬件、而是希望过滤掉特别易受影响的组件。 如果您对类似灵活的航天级组件有建议、我也很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    对于时钟和射频合成器航天级器件、我们提供了 LMX2615-SP (SP 代表航天)和 LMK04832-SP。 我们不进行辐射测试、除非它被标记为航天部件。

    此致、

    Hao