This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:加电、有时无输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/843842/lmk03328-power-up-no-output-sometimes

器件型号:LMK03328

为了确保10MHz OCXO 输出在 LMK03328 PLL 锁定之前保持稳定、我们在 PDN 引脚上添加了一个10uF 电容。

在大多数情况下、它通过输出时钟正常加电、但并不总是如此。

我们看到其中一些 LMK03328在加电时根本没有输出时钟。 断电后再打开、它将输出时钟。

我们需要了解这种情况的原因和发生方式? 如何解决此问题?

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    如果 PDN 引脚缓慢上升、则不太可能导致故障。 XO 的启动时间很可能会很慢、即使在10uF 负载下、PDN 引脚仍会在 XO 稳定之前达到1.2V。 请测量 PDN 达到1.2V 且 XO 开始在 GND 和电源轨之间切换的点之间的时序关系。  

    此外、增大电容并查看它是否有助于解决问题或使问题加剧。 (它应该有所帮助、但如果问题变得更糟、那么让我们进一步讨论一下。)

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了多次测量、并获得了良好和不良的结果(请参阅附件)。

    在这两种情况下、10MHz OCXO 输出在 PDN 达到1.2V 之前稳定了大约1.5秒。

    在糟糕的情况下、PDN 达到1.2V 后没有时钟输出。 发生这种情况的原因是什么?如何解决?

    谢谢、

    Laurie

    e2e.ti.com/.../Pwr_5F00_On_5F00_output_5F00_OK.pdfe2e.ti.com/.../Pwr_5F00_On_5F00_No_5F00_output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    我仍在研究这一点。 PDN 引脚上的上拉电阻为200k Ω。 使用10uF 电容器时、时间常数为2。 这意味着需要2秒才能斜升至 VDDO_01的63%。 我想知道这是否太长了。

    我将进行一些测量、看看如果 PDN 引脚斜升速度太慢会发生什么情况、稍后会返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、您能否检查 PDN 引脚与 VDDO_01引脚以及其他 VDD 引脚的斜升之间的时序关系? 在内核 VDD 引脚达到2.72V 且 VDDO_01引脚达到1.7V 后、PDN 引脚应达到 VDDO_01的1.2V。 确保满足此条件。 还要确保 VDD 斜坡时间在数据表要求的100ms 内。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PDN PDN 达到1.2V 之前、VDD 确实达到2.72V、VDDO_01确实达到1.7V。 VDD 和 VDDO_01的斜升均远小于100mS (斜升约为2ms)。

    请查看这些附件。 我们需要解决这个无输出问题。

    谢谢、

    Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurie、

    2s 时间常数可能太长。 OCXO 的启动时间是多少? 您能否添加4.7kOhm 上拉电阻器以将时间常数降至47ms?

    此致、
    Hao