Other Parts Discussed in Thread: LMK03328
为了确保10MHz OCXO 输出在 LMK03328 PLL 锁定之前保持稳定、我们在 PDN 引脚上添加了一个10uF 电容。
在大多数情况下、它通过输出时钟正常加电、但并不总是如此。
我们看到其中一些 LMK03328在加电时根本没有输出时钟。 断电后再打开、它将输出时钟。
我们需要了解这种情况的原因和发生方式? 如何解决此问题?
谢谢、
Laurie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Laurie、
如果 PDN 引脚缓慢上升、则不太可能导致故障。 XO 的启动时间很可能会很慢、即使在10uF 负载下、PDN 引脚仍会在 XO 稳定之前达到1.2V。 请测量 PDN 达到1.2V 且 XO 开始在 GND 和电源轨之间切换的点之间的时序关系。
此外、增大电容并查看它是否有助于解决问题或使问题加剧。 (它应该有所帮助、但如果问题变得更糟、那么让我们进一步讨论一下。)
此致、
Hao
我进行了多次测量、并获得了良好和不良的结果(请参阅附件)。
在这两种情况下、10MHz OCXO 输出在 PDN 达到1.2V 之前稳定了大约1.5秒。
在糟糕的情况下、PDN 达到1.2V 后没有时钟输出。 发生这种情况的原因是什么?如何解决?
谢谢、
Laurie
e2e.ti.com/.../Pwr_5F00_On_5F00_output_5F00_OK.pdfe2e.ti.com/.../Pwr_5F00_On_5F00_No_5F00_output.pdf