Other Parts Discussed in Thread: LMK03328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 大家好、
我的客户设计了一个采用 LMK03328的时钟树 、输入时钟输入将是 PRIREF 和 SECREF、两者都具有 PLL1。
当它们在 PRIREF 上使用74.25MHz 输入时、无法生成正常时钟输出 、情况将是信号的优先级损失= 0、PLL1的锁定损失= 1。 但它在74.25MHz 的 SECREF 上正常运行。
是否有任何建议可以为我的客户融合问题。
有关配置和原理图、请参阅以下链接。
txn.box.com/.../dckz3zkdaxehd2gqen1xt1krxhw37qgc
下面也有几个问题。
- 您能否 提供 LF CAP C2模拟接地要求或布局示例? 它是否是信号敏感引脚?
- 客户有一个预级4:1 MUX、其电源轨为2.5V、LMK03328弱偏置 VBB 为1.8V、对直流耦合模式的任何序列要求以避免 EOS。
-
当 PLL 不能被锁定时、PLL 将进入锁存状态。 如果它们将输入时钟从主时钟更改为辅助时钟、则除了重新启动电源外、该时钟无法再工作。
是否有任何方法可以在不重启电源的情况下复位 PLL
感谢你的帮助。