This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:用于 LMK的200/500Hz 环路滤波器

Guru**** 2761245 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK04832, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846046/lmk03318-200-500hz-loop-filter-for-lmk

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMK05318

您好!

我正在尝试使用 LMK03318实现一个用于抖动消除的环路滤波器带宽为200至500Hz 的设计。

(相位噪声输出@100kHz 最大值:-<135dBc/Hz)

我在时钟架构仿真器中成功使用了下列参数、但未使用集成环路滤波器。

使用集成式 R/C 时、我没有成功、因为 集成电容值很小。

1) 1)似乎无法禁用集成滤波器并在芯片外部实施、您能确认吗?

2)我可以看到的最后一种可能性是使用寄存器编号120:当 PLL_LOOPBW 为1时,PLL 的环路带宽被减少到200Hz (jittercleanermode)。

但是数据表中没有关于当该寄存器设置为0时要实施的相关环路滤波器的线索,您能提供更多详细信息吗?

旨在实现的设计:请在随附的 PDF 文件中找到它

感谢您的反馈!

Thierry

e2e.ti.com/.../DJD_5F00_LMK03318.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!

    你是对的。 只能在内部禁用三阶环路滤波器(R3和 C3)(通过将 C3设置为0、将 R3设置为最小值)。 C2已经是外部的(请参阅图58)、但 C1和 R2只能在内部设置。

    我们具有级联双环路抖动清除器、应能够轻松满足您的要求。 它们对第一个 PLL 使用窄环路带宽来消除抖动、然后对第二个 PLL 使用正常环路带宽来进行频率规划。 建议使用 LMK04832。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    -使用数据表中描述的 P108和 P41的 LMK03318的寄存器编号120会怎样?

    -您是否有其它不需要外部 VCO 的解决方案?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我不确定 R120的作用是什么、因为环路带宽实际上是由电荷泵电流和环路滤波器组件决定的。 我无法想象在不更改环路带宽的情况下会如何降低环路带宽。 我将研究该寄存器、但我仍然建议使用级联双环路器件来消除抖动。 较新的模型 LMK05318已为两个 PLL 集成了 VCO。

    我还随附了抖动清除器产品系列: http://www.ti.com/clock-and-timing/jitter-cleaners/products.html

    此致、
    Hao