主题中讨论的其他器件: LM555
您好!
我正在使用 TPL5110-Q1、尝试从"60Hz/脉宽16.667us 输入信号"中生成"60Hz /脉宽3.334 ~ 13.336ms 脉宽延迟"。
1.这是否可以使这项工作发挥作用? 如果它们向“DONE 引脚(引脚编号4)”提供输入信号(60Hz /脉宽16.667us),它们是否可以在 DRV 引脚(引脚编号5)上具有延迟脉冲(60Hz /脉宽3.334 ~ 13.336ms)?
在数据表的“详细说明概述”中,最小计时为100ms,这超过了客户规格“脉宽(3.3 ~ 13.3ms)”。
2.有什么方法可以使其从100ms 减少到大约10ms?
3.我可以使用 LM555计时器实现这种情况吗?
4.这些情况不起作用,您能否推荐能够满足此情况的正确计时器 IC?
谢谢你