请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVC1102. 想知道您是否可以处理0.8-.9nsec/V 最小压摆率-对于来自 ABLJO-160MHz 器件的160MHz 时钟信号。
最坏情况下、输出上升和下降时间可能为4纳秒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想知道您是否可以处理0.8-.9nsec/V 最小压摆率-对于来自 ABLJO-160MHz 器件的160MHz 时钟信号。
最坏情况下、输出上升和下降时间可能为4纳秒。
您好 Howard、
CDCLVC1102的最小输入压摆率为1V/ns。 它可以支持0.8-0.9V/ns 的输入压摆率、但该工作点超出了建议的工作条件、因此您可能会获得超过电气规格的性能。 主要是、较慢的压摆率会增加抖动和本底噪声、请确保其满足 DAC 的要求。
对于1:2 3.3V LVCMOS 缓冲器、CDCLVC1102是最佳建议。 如果您有其他要求、请告诉我、我们可以考虑其他缓冲器。
此致、
通道