This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:3.3V CMOS 160MHz 时钟输入的输入压摆率问题

Guru**** 1586225 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847570/cdclvc1102-input-slew-rate-questions-for-3-3-v-cmos-160-mhz-clock-input

器件型号:CDCLVC1102.

想知道您是否可以处理0.8-.9nsec/V 最小压摆率-对于来自 ABLJO-160MHz 器件的160MHz 时钟信号。

最坏情况下、输出上升和下降时间可能为4纳秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    已分配此 TT。 我的同事很快就会回来。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该选择更好的 CMOS 缓冲器吗? 我将使用它馈送 DAC。 160MHz 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    CDCLVC1102的最小输入压摆率为1V/ns。 它可以支持0.8-0.9V/ns 的输入压摆率、但该工作点超出了建议的工作条件、因此您可能会获得超过电气规格的性能。 主要是、较慢的压摆率会增加抖动和本底噪声、请确保其满足 DAC 的要求。

    对于1:2 3.3V LVCMOS 缓冲器、CDCLVC1102是最佳建议。 如果您有其他要求、请告诉我、我们可以考虑其他缓冲器。

    此致、
    通道