This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:信号端输入配置建议

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847346/lmk00105-signal-end-input-configuration-suggestion

器件型号:LMK00105

尊敬的 E2E:

对于信号端输入配置、我们想知道为什么建议使用图6而不是图8。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    车道将很快返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    从数据表第8.1.1节:

    虽然 OSCin 提供一个替代输入来对一个外部时钟进行多路复用、但是由于它提供更高的工作频率、更好的共模、改进的电源噪声抑制、以及在电源电压和温度变化范围内具有更高的性能、建议使用任一差分输入(CLKIN)。"

    此致、
    通道