This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NA555、NE555、SE555、SA555之间有何区别?

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: SE555, SA555, NE555, NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847724/ne555-what-s-the-difference-between-na555-ne555-se555-sa555

器件型号:NE555
主题中讨论的其它部件:SE555SA555NA555

您好!  

我的客户想知道 NA555、NE555、SE555、SA555之间是否存在功能差异?  

从数据表的捕获中可以看出、它仅是电源电压和工作温度差。  

我想知道是否还有其他分歧,非常感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 用户:

    NA、NE、SA 在温度范围内彼此不同。 SE 具有最宽的温度范围、更高的 VCC、并且是唯一具有温度限制电气特性的版本。

    所有4个都具有相同的功能。