This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5000:WAKE 管脚异常

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847198/tpl5000-abnormal-behaviour-of-wake-pin

器件型号:TPL5000

您好!

我们使用 TPL5000从 LPM4唤醒 MSP430微控制器。 测试 TPL5000。  编程间隔为1秒、我们进行了以下连接。并将 Wake 引脚连接到示波器。 WAKE 管脚上没有脉冲。 我们注意到一个奇怪的行为、当用手触摸 WAKE 引脚时、我们可以每秒看到一次脉冲(脉宽= 10ms)。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。 问题出在 DONE 引脚未连接到 tcal 引脚。