This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592锁定问题

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847588/lmx2592-lmx2592-locking-issue

器件型号:LMX2592

戴尔

LM2592经过设计和测试。

请查看我们的问题。

我通过在6GHz 时解锁来更改频率。

当它更改为400MHz 阶跃时、它锁定在4.8GHz。

从6.8GHz 开始、它再次锁定。

我尝试修改旁路电容器和环路滤波器、但症状相同。

下面是通过 GUI 控制的值

寄存器设定值

R64 0x400077
R62 0x3E0000
R61 0x3D0001
R59 0x3B0000
R48 0x3003FC
R47 0x2F08CF
R46 0x2E0FA3
R45 0x2D0000
R44 0x2C0000
R43 0x2B0000
R42 0x2A0000
R41 0x2903E8
R40 0x280000
R39 0x278204
R38 0x26001E
R37 0x254000
R36 0x240011
R35 0x23021D
R34 0x22C3CA
R33 0x212A0A
R32 0x20210A
R31 0x1F0401
R30 0x1E0034
R29 0x1D0084
R28 0x1C2924
R25 0x190000
R24 0x180509
R23 0x178842
R22 0x162300
R20 0x14012C
R19 0x130965
R14 0x0E0108
R13 0x0D4000
R12 0x0C7001
R11 0x0B0018
R10 0x0A10D8
R9 0x090B02
R8 0x081084
R7 0x0728B2
R4 0x041943
R2 0x020500
R1 0x010808
R0 0x00231C

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您如何更改输出频率? 您是否每次更改频率时都对 R0进行编程?

    在屏幕截图中、N 分频器框变为黄色。 您可以将鼠标悬停在方框上以查看建议。  

    在这种情况下、N 分频器对于三阶 MASK_ORDER 来说太小。 您应该降低 FPD 频率或使用整数 MASK_ORDER。