This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:关于 CDCV304 CLKIN

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846354/cdcv304-about-cdcv304-clkin

器件型号:CDCV304

尊敬的支持团队:

在客户的 p/l 中、他们发现了3个 CDCV304 CLKIN 引脚问题、该问题将输入信号电压拉至1V。  下面是它们在正常范围内得到的波形、请仔细检查此类过冲是否会导致损坏。 (从 d/s 的绝对额定值来看、似乎可以)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设客户使用的 VDD = 3.3V、则过冲不会超出绝对最大额定值。 但是、BRD1的下冲超过-500mV、这几乎不会违反绝对最大额定值。 这种轻微的违反不太可能造成损坏、但您将对 ESD 结构施加最大应力。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    Tks 要求回复! 至于负电压、您可以看到、当没有输入时、示波器探针也显示-100mV 电压、 因此我认为应该可以。  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

     还有一个问题、在 d/s 中、没有 HBM、CDM 规格、您可以帮助提供它吗? BTW、在客户的 p/l 中、存在3种故障情况、现象是 CLKIN 从3.3V 变为1Vpp。  在一个电容式芯片中、他们发现了电源 PIN6、未使用的 PIN8被烧断。  由于板上有2个芯片、所有故障都发生在同一位置、两个芯片共享同一个电源、但输入不同。  因此、请与您再次核实:如果 CLKIN 上存在过载、是否会导致 Vcc 和输出烧坏?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    我将检查一下 ESD 额定值、并返回给您。

    至于您对设备故障的其他问题、请离线与我联系。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    以下是 ESD 额定值:

    • HBM:3.0kV
    • CDM:1.0kV
    • MM:300V

    我们将在下一个数据表修订版中添加 ESD 额定值。

    此致、
    通道